News Releases

開啟連接新紀元—Silicon Labs第三代無線SoC現已全面供貨

搭載第三代無線SoC中的Secure Vault安全技術率先通過PSA 4級認證

SiMG301為首批獲得連接標準聯盟Matter合規平台認證的產品之一,可顯著加速Matter部署進程

台北訊-2025年10月3日 – 低功耗無線領域的創新領導者Silicon Labs (亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)今日於德州奧斯丁舉辦的Works With峰會上宣佈其全新第三代無線SoC(Series 3)的首批產品SiMG301和SiBG301系統單晶片(SoC)現已全面供貨。作為SixG301系列的首批產品,該晶片現已開始通過Silicon Labs及其全球授權經銷合作夥伴供貨。

第三代無線SoC系列產品擴展了Silicon Labs在智慧邊緣領域的領導地位,在運算能力、連線性、整合度和安全性方面實現新一代的突破,同時也與其公司歷經考驗的第二代無線SoC(Series 2)相輔相成。設備製造商既可持續在第二代無線SoC的廣度與成熟度基礎上開發超低功耗終端產品,又可採用第三代無線SoC,以滿足更嚴苛、功能更豐富的設計需求,而無需改變現有生態系統、工具或支援模式。

Silicon Labs物聯網產品資深副總裁Ross Sabolcik表示:「SiMG301和SiBG301將第三代無線SoC的運算能力與全球率先通過PSA 4級認證的安全技術相整合,為客戶構建持久安全的物聯網奠定了更堅實的基礎。SiMG301是連接標準聯盟(Connectivity Standards Alliance,簡稱CSA) Matter合規平台認證計畫(Matter Compliant Platform Certification program)中首批通過認證的產品之一,系統開發團隊將可運用其預先測試的核心功能和更清晰的認證流程,更快速推出功能豐富且經過Matter認證的產品。」

第三代無線SoC及SixG301系列新品亮點

第三代無線SoC基於先進的22奈米製程打造,並採用多核心架構,將應用、無線和安全任務進行分離,為不斷增加的協定堆疊和新興的運算密集型邊緣應用場景提供空間。SixG301系列產品包括:

  • SiMG301(多重協定):支持Zigbee®、低功耗藍牙®(Bluetooth® LE)和Matter over Thread併發多協定運行;適用於智慧照明及其他基於Matter協定的開關、感測器和控制器。整合式的LED預驅動器減少了線纜供電設計中的外部元件,降低物料清單(BOM)成本,並節省電路板空間。
  • SiBG301(藍牙優化):專為低功耗藍牙應用而設計,可充分運用第三代無線SoC的運算能力和安全性優勢,並提供從第二代無線SoC藍牙產品輕鬆遷移的路徑。

兩款產品均為開發人員提供充足的快閃記憶體/RAM空間,快閃記憶體容量最高可達4 MB且RAM的容量可達512 kB。兩者皆整合Silicon Labs的PIXELRZ單線通訊介面,適用於LED控制器晶片及LED預驅動器,而能實現低亮度且精準穩定的調光功能。這些特性共同簡化了設計流程、降低了成本,並為智慧家庭、智慧建築及其他照明應用提供高效的電源解決方案。

Silicon Labs加速Matter產品上市進程

SiMG301是連接標準聯盟全新Matter合規平台認證計畫中首批獲得認證的產品之一。Matter合規平台是由軟體開發套件(SDK)和指定硬體組成的經過測試的組合,該組合已通過聯盟認證具備Matter核心功能。

藉由在認證的平台上進行開發,使設備製造商可沿用預先測試的調試、網路及訊息安全機制,大幅減少最終產品認證所需的測試次數。當底層平台保持不變時,團隊還能利用聯盟的快速通道和快速再認證計畫(Fast Track and Rapid Recertification programs)縮短開發週期並降低成本。採用此種方式開發的產品被稱為衍生Matter產品(Derived Matter Product, DMP)。

連接標準聯盟全球認證負責人Jon Harros表示:「自Matter推出以來,Silicon Labs一直是聯盟的主要貢獻者和可靠合作夥伴,不僅協助推動Matter的穩健建置與實際應用中的互通性,更在創建Matter合規平台認證計畫中發揮了關鍵作用。SiMG301成為首批通過該計畫認證的產品之一除彰顯其領導地位,並為設備製造商提供了可靠的基礎,助力其更快推出安全且功能豐富的Matter產品。」

Silicon Labs第二代無線SoC產品MG24和MG26 SoC也將納入Matter合規平台認證計畫。

引領業界安全性:全球首獲PSA 4級認證

安全性是第三代無線SoC的基礎。與SixG301系列產品共同首次亮相之第三代無線SoC中的Secure Vault已在全球率先獲得PSA 4級認證,這是PSA Certified認證的最高級別,足以抵禦進階物理攻擊。

此認證驗證了Silicon Labs搭載第三代無線SoC中Secure Vault安全技術的SoC產品,諸如SiMG301和SiBG301抵禦鐳射故障注入、側通道攻擊、微探測和電壓操縱等威脅方面的韌性。進一步提高了邊緣保護標準,並協助企業符合日益嚴格的全球法規要求。該認證基於獨立實驗室評估的結果。

基於對Silicon Labs第二代無線SoC安全性的傳承,第三代無線SoC中的Secure Vault包括強化信任根、生命週期控制及安全遠端無線(OTA)更新支援,適用於預期在現場使用多年的產品。Silicon Labs第三代無線SoC中的Secure Vault安全功能可幫助開發人員符合新興法規要求,包括歐盟的無線電設備指令(RED)和網路彈性法案(CRA)、美國的網路信任標識(Cyber Trust Mark)等。

全面供貨與開發人員支援

SiMG301和SiBG301現已通過Silicon Labs及授權經銷管道供貨,並提供開發人員評估套件、參考應用方案以及Matter開發者指南(Matter Developer Journey),該指南包含認證檢查清單和實驗室需用測試專案,以用於加速產品開發與認證進程。

瞭解更多

關於Silicon Labs

Silicon Labs (亦稱「Silicon Labs」,NASDAQ:SLAB)是低功耗無線連接領域的創新領導者,致力於打造以連接裝置改善生活的嵌入式技術。 Silicon Labs 將尖端技術融入全球整合度最高的系統單晶片( SoC)中,為裝置製造商提供所需的解決方案、支援和生態系統,以建構先進邊緣連接應用。 Silicon Labs 總部位於德州奧斯汀,營運範圍遍及 16 個國家,是智慧家庭、工業物聯網和智慧城市市場中值得信任的創新方案合作夥伴。了解更多請瀏覽www.silabs.com

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。此文中所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw

(opens in a new window)