News Releases

Silicon Labs支援新藍牙®網狀網路強化功能和網路照明控制標準化規範
Silicon Labs第二代平台之所有藍牙SoC均支持藍牙技術聯盟的新功能和新標準

台北訊-2023年9月21日-致力於以安全、智慧無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣佈支持藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)針對藍牙網狀網路(Bluetooth Mesh)實現的新強化功能,以及其新網路照明控制(NLC)標準,該標準旨在為使用藍牙網狀網路的商業和工業照明提供統一標準。

Silicon Labs工業及商業業務部門資深副總裁Ross Sabolcik表示 : 「Silicon Labs的藍牙產品將支持藍牙技術聯盟日前發表的新強化功能和規範,我們期待為客戶提供具優化、降低成本和強化安全性能的全新版本。自2017年藍牙網狀網路推出以來,Silicon Labs的產品便持續支持該標準,並已協助無數客戶在建築自動化、預測性維護和商業照明等應用場景中採用此標準。」

Silicon Labs藍牙系統單晶片(SoC)和模組新功能

Silicon Labs的藍牙產品支援如下這些新的藍牙網狀網路之強化功能:

  • 裝置韌體更新:網狀網路部署通常擁有數百個節點,其依靠自身的韌體來維持運行於最佳狀態、抵禦威脅,以及運用網路的最新功能。裝置韌體更新功能可大幅簡化更新流程,因其現在允許營運業者只更新一台裝置,然後由這台裝置將更新推送到網路的其他部分。
  • 遠端配置:在使用初始版本的藍牙網狀網路標準時,網路營運業者必須單獨配置每台裝置,這是一項成本高昂且耗時的工作,同時根據環境的不同,有時還是項危險的工作。透過遠端配置功能,網路本身即可協助配置裝置,且無需安排一名操作人員在新裝置的直接覆蓋範圍內進行配置。
  • 基於憑證的配置:為了更進一步防止假冒的裝置滲透至網路,可透過在開發過程中將獨特的憑證載入裝置,來協助網路營運業者對網路中新增的設備進行驗證。
  • 私有信標(Beacon):私有信標功能以加密技術消除網路外部共享信標的靜態資訊,藉以提升網路安全性。這意味著網路上的裝置及其使用者不會再被惡意行為者跟蹤。

Silicon Labs的BG21、BG22、BG24和BG27 SoC和模組均可支援這四項功能。

標準化的網路照明控制設備規範提高商業照明互通性

藍牙技術之所以成為人們生活中一項普遍的技術,部分原因在於其對標準的倚重。透過標準,手機、個人電腦、耳機、遊戲控制器、車載娛樂系統和無數其他裝置間的藍牙連接都能正常運作,因為標準已經在發起這些連接的裝置設定檔中建構並確立了信任機制,其已被普遍採用且隨時隨地可用。

透過發表新網路照明控制設備規範,藍牙技術聯盟在倚重標準的道路上又向前邁出了一步。這些標準化規範將提高互通性和可擴展性,簡化現場整合,並推動藍牙生態系統發展。支援藍牙網狀網路新強化功能的Silicon Labs藍牙SoC和模組也支援如下網路照明控制規範:環境光感測器、基本場景選擇器、調光控制、基本亮度控制器和佔用感測器。

立即以Silicon Labs產品和藍牙網狀網路打造全新解決方案

對運用新藍牙網狀網路新強化功能感興趣的Silicon Labs客戶,可下載最新的軟體開發套件(SDK)並聯繫Silicon Labs。此外,開發人員可在Silicon Labs的教育資源庫中瞭解有關藍牙網狀網路和其他藍牙物聯網工具的更多資訊,具體包括:

關於Silicon Labs

Silicon Labs(亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是安全、智慧無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,進而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、 “S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司之商標。其他所有文中所提及之產品名稱可能為其各別持有者之商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw

(opens in a new window)