News Releases

Silicon Labs率先全球推出安全Sub-GHz SoC,無線傳輸距離超過1英里,電池壽命超過10年
– Silicon Labs擴展第二代無線SoC平台,支援Amazon Sidewalk、mioty、無線M-Bus和Z-Wave –

台北訊 – 2021年9月15日 –Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ: SLAB) 今日宣佈推出全新的Sub-GHz SoC,率先全球推出具備遠距離射頻和節能特性且通過Arm PSA 3級安全認證的Sub-GHz無線解決方案,可滿足全球對高性能電池供電型物聯網(IoT)產品的需求。EFR32FG23 (FG23) 和EFR32ZG23 (ZG23) SoC解決方案擴展了Silicon Labs屢獲殊榮的第二代無線SoC平台,可支援多種調變方案和先進的無線技術,包括Amazon Sidewalk、mioty、無線M-Bus、Z-Wave和物聯網專有網路,為開發人員提供靈活、多協議的Sub-GHz連接選擇。

Silicon Labs總裁Matt Johnson表示 :「第二代無線SoC平台的新進展將滿足不斷成長、對高度整合之遠距離無線連接的需求,使城市、工業和家庭能夠更有效率和可持續地運轉。Silicon Labs全新的安全、超低功耗Sub-GHz解決方案將無線通訊距離擴展至1英里以上,為需要可擴展、高性能無線技術之開發人員提供更寬廣的發揮空間,支援其推動物聯網的變革。」

透過物聯網提升能源效率

根據美國能源資訊署 (U.S. Energy Information Administration) 資料顯示,全球60%的能源使用來自工業和商業應用,居住相關的能源消耗則佔21%。智慧電網技術、建築和家庭自動化物聯網系統能夠對全球可持續發展產生積極影響,並大幅降低能源消耗。Silicon Labs設計的FG23和ZG23 SoC,可實現下一代安全物聯網產品,進而加速永續發展和能源效率計畫。

低功耗、遠距離、安全可靠

新型FG23和ZG23無線SoC解決方案提供超低的發射和接收功率(10 dBm時13.2 mA TX,920 MHz時4.2 mA RX)及一流的射頻特性(輸出功率為+20 dBm,868 MHz、2.4 kbps、GFSK情況下接收靈敏度為-125.3 dBm),可支援物聯網終端節點實現1英里以上的無線傳輸距離,同時在紐扣電池供電的情況下運作10年以上。這些SoC並採用經過PSA 3級認證的Secure Vault™技術,使開發人員能夠保護物聯網產品免受可能危及智慧財產權、生態系統和品牌信任度的軟體和硬體攻擊。FG23和ZG23 SoC支援開發人員打造可提高多種應用之效率和性能的物聯網產品,應用包括智慧基礎設施、計量、環境監測、連網照明、工業控制、電子貨架標籤(ESL)、建築和家庭自動化。

其他SoC的優勢:

•       簡化的單端射頻匹配,使物料清單(BoM)比現有解決方案少40%

•       支援廣泛頻段(110-727 MHz和742-970 MHz)和多種調變方式(FSK、GFSK、OQPSK DSSS、MSK、GMSK和OOK)

•       先進的週邊功能,可用於液晶顯示器(LCD)、按鈕和低功耗感測器

FG23

FG23主要針對Amazon Sidewalk、工業物聯網(IIoT)、智慧城市、建築和家庭自動化等市場,這些市場通常需要具備遠距離無線通訊能力的電池供電型終端節點。FG23無線SoC解決方案提供了靈活的天線分集功能,可實現一流的無線鏈路預算(920 MHz、50 kbps、GFSK情況下接收靈敏度為-111.2 dBm)。先進的無線特性加上FG23的低主動模式電流(26µA/MHz)和睡眠模式電流(1.2µA),使其成為位置難以到達的電池供電型戶外區域網路節點、無線感測器和連網設備的理想解決方案。

ZG23

透過增加Secure Vault™功能,ZG23實現了更強大的Z-Wave無線特性,同時可提供與FG23相同、業界領先的射頻和功率性能。ZG23支援Z-Wave遠端協議 (Long Range) 和網狀網路,是率先針對終端設備和閘道器進行優化的SoC,也可支援FG23所支援的所有協定。ZG23無線解決方案主要針對智慧家庭、飯店和多住戶單元(MDU)等市場。基於ZG23的超精小系統級封裝(SiP)模組ZGM230S也將推出,其僅支援Z-Wave,可簡化開發並加快產品上市。

價格與供貨

採用5mm x 5mm QFN40和6mm x 6mm QFN48封裝的EFR32FG23 SoC在Silicon Labs舉辦的2021 Works With物聯網開發者大會上正式發佈,並於2021年9月14日起開始供貨。FG23開發套件也於即日起開始供貨,零售價格為39.99美元起。EFR32ZG23 SoC、ZGM230S模組和配套套件將於2021年第四季度上市。更多資訊請瀏覽www.silabs.com/wireless/fg23-zg23。

關於Silicon Labs

Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是安全、智能無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,從而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新信息、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

# # #

編輯說明: Silicon Laboratories、Silicon Labs、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。Skyworks和Skyworks符號是Skyworks Solutions, Inc.或其在美國和其它國家的附屬公司的商標或注冊商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 資深區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw

(opens in a new window)